This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2620:CC2620静态电流

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2620, CC2650RC, REMOTI, CC2533
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/647183/cc2620-cc2620-quiescent-current

器件型号:CC2620
主题中讨论的其他器件: CC2650RCRemoTICC2533

您好!

 

我们有一位客户计划使用 CC2620、并希望计算电池寿命。

 

该项目应 支持 FindMe 函数、它应在睡眠模式下进行轮询。

 

我是否可以知道使用/不使用 FindMe 函数时的静态电流是多少?

谢谢、

Christina

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christina、他们是否使用 CC2650RC 开发板作为参考?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 RemoTI 2.0.1、CC2650RC 远程控制示例在待机状态下平均~55uA (在整个板上)使用。 这*没有*使用 GDP 轮询选项。 我没有启用 Heartbeat 的特定号码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    (swra263b.pdf) AN073 - RemoTI 功耗应用手册、仅讨论 CC2533的功耗测量。
    是否有任何类似的应用手册或文档/文章介绍了 CC2620 (RF4CE)的功耗?
    谢谢你。