This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37157:请求获取 TMS37157智能 RFID 芯片的评估套件和产品支持

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS37157, MSP430FR5994, MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/736749/tms37157-request-for-eval-kit-and-product-support-for-the-tms37157-smart-rfid-chip

器件型号:TMS37157
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994MRD2EVM

我一直在尝试开发基于 TMS37157和 MSP430 MCU 的新产品。 在过去的几年中、TI 的支持已从根本上下降、我确实需要与以前称为 FAE 的人交谈...这是一个熟悉该产品的现场人员、通常与当地的 TI 销售代表组织(如 Arrow)有联系。

如果 TI 内部没有可用的电话号码、除了通用支持热线之外、是否有人可以将我指向此产品的其他最终用户、他们可能愿意交换信息?

很抱歉、但是的、我已经在 E2E 论坛上尝试过以下链接。 答案要么不完整、误导性、要么链接不全。  评估系统手册中描述的评估软件不可用、或者示例很简单、不适合实际产品开发。 而且、需要几个月的时间来确定天线制造商(Neoside 及其美国代表除外)是否能够提供符合 TMS37157规范的天线。 (Coilcraft 4315TC-275GL -非常感谢 Coilcraft 的支持!)

如果 TMS37157是一款可行的产品、并且预计供货时间很长、那么我希望能够有任何熟悉该产品的人...在 TI 内部或第三方用户的电话。 请!

几乎可以随时通过1-619-794-7788 (PDT-California)直接联系我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    很遗憾听到您多年来一直在降低支持质量。

    关于 E2E、我回顾了我们以前的信函、很抱歉您觉得答案不够完整、但我没有留下这样的印象、即我们没有解决您在先前主题中的问题。

    一般而言、我们的许多软件产品都是起点、并不一定可以随时投入生产。 我们设计和制造 IC、但不提供交钥匙型解决方案。 我们确实尝试尽可能提供强大的软件、例如用于我们的 HF RFID/NFC 读取器、我们在其中提供完整的 NFC 堆栈、但通常、当有明确定义的用例和标准需要遵循时、就会提供此类产品、例如 NFC 论坛的标准。

    相比之下、LF RFID 的使用案例和应用范围太广、无法定义软件基础以涵盖所有用户、因此软件产品属于基本级别、因此我们的每位客户都可以根据自己的特定系统来调整我们的硬件。

    您还提到软件不可用、但我在您之前的帖子中没有看到任何特定软件的请求、因此我需要对这部分进行一些详细说明。 我们确实有一些汽车 LF RFID 器件、由于汽车 LF RFID 的性质、有关这些器件的资源需要 NDA。 您无法获得的软件可能专门用于汽车应用?

    对于天线设计、我们的期望始终是客户将根据自己的需求设计自己的天线。 HF RFID 也是如此。 如果您认为我们的文档需要改进以更加清晰、请告诉我们哪些部分会给您带来问题或误导、以便我们可以查看它们并查看可以进行哪些更新来改进指南。

    最后、关于让一个人直接与他人交谈的问题、如果您需要 LF RFID 专业知识、那么这里就是您获得答案和支持的地方。 我们是产品专家。 LF RFID 不是一种简单的技术、需要多年的经验来提供支持、因此我们的现场工程师在遇到问题的客户时、都要依靠我们的团队。

    那么、在所有这些话下、我们可以尝试解决哪些具体问题、并以我们的最大能力帮助解决这些问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph。。抱歉、如果我的帖子有点太糟糕了。。。但是我真的很想念 FAE 随时可以访问的那几天、TI 就竭尽全力为使用其产品的产品开发提供技术支持。
    首先、我们将尝试基于 TMS37157开发智能 RFID 系统的应用、以便在兽医/农业应用中读取 MSP430管理的数据收集、数据采集包位于一桶水中。 我们已经在现场验证过、根据用于在许多英尺的水中标记和计数鱼的设备、有供应商可以在此环境中读取简单的标签。 我们目前的目标是开发一个评估板、我们也可以根据 TMS37157快速进行现场测试。 自从 TI 选择终止对该芯片评估套件的支持后、这种情况就变得相当痛苦了- RI-ACC 读取器随附手册的背面甚至有一张图片! 该套件附带的标签包含一个独立的 TMS-MSP 对、我们本可以在现场使用该对并在许多月前进行测试、并对项目做出了决定、无需布置替换板、并尝试使其正常运行。
    此外、TMS 数据表明确指定了一个2.66mH 天线、该天线不能从 Neosid 或 TI 直接获得、也不能作为任何正常铁氧体天线制造商的标准值、这会在我们尝试使用可用天线时导致进一步延迟、 但电感错误。 Coilcraft (非常感谢、Kudos)最后遇到铁氧体天线、该天线确实符合 TMS 芯片数据表中规定的规格-经过了长达数周的令人沮丧的延迟。
    下一步是使用 TMS37157芯片和 MSP430FR5994将模块整合在一起(因为基于 TMS 芯片的评估板还不可用)、5994是我们许多新项目/产品的目标芯片。 我有一个在原始 TMS-MSP 评估套件(RI-ACC-ADR2-10)中使用的读取器和一个 MRD2EVM。 MRD@EVM 在包含样本标签(包括我们使用 FISH 计数系统进行现场测试的标签之一)的情况下工作正常、并且提供出色的测试工具、但在我们构建的任一简单评估板上都无法识别 TMS37157芯片。 一个电路板包含 MSP MCU、而另一个电路板设计为通过 SPI 端口连接到现有数据记录器。
    RA-ACC 套件终于推出、但随附的文档(SCBU051)专门要求使用"AES 演示软件"、手册中的链接不会指向有用的位置。 在 TI 网站上搜索此软件也不会返回任何命中结果。 我最终通过 E2E 网站上的模糊引用找到的软件确实会与评估板通信、但它是一个极其简单的 GUI (甚至与 MRD2EVM 相比)、并且也找不到 TMS 芯片。 我们对 RI-ACC 模块特别感兴趣、因为它的天线更大、功率更高、并且它最初是 TMS-MSP 评估套件的一部分、应该支持开发这种芯片组合。
    因此、我的问题是:
    1.在哪里以及如何获得手册中描述的 RI-ACC 模块的原始软件、或者最好是 TMS-MSP 评估套件的原始文档中描述的软件? 或者是否有比我找到的 PALFI GUI 更好的东西? 我们开始这个项目的前提是、芯片支持将更加容易获得、并且深度比我目前所见的要好得多。
    2.由于 TI 不能通过易于访问的评估模块有效地支持 TMS 芯片、这个芯片是在可预见的将来投入生产、还是缺乏(或难以获得)支持表明它不应该被用于新设计?
    3.使用正确的天线、推荐的修整电容器和芯片周围的其他无源支持组件,为什么我没有检测到的读取器都没有? 我认为、它应该独立工作、不需要微控制器、因为它只需被读取器识别、并且能够读取存储器页面。 这种信念是我错的吗? 或者、是否强制通过 SPI 端口将 MCU 连接到芯片? 是否有一些需要完成的设置在器件数据表中不明显? 我知道固件中有天线修整过程可优化通信、但芯片如何接受外部电源并自行启动以执行此过程?
    4.我很乐意向您发送有关我们使用自己的电路板所做工作的原理图、但简单版本直接取自数据表。 请告诉我、我将删除专有器件并发送 PDF。
    如果有人使用 TMS 芯片和 MCU 成功开发了应用程序、我一定会感谢您的推荐!
    帮助! 请!
    Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    我们的 LF 专家最近已开始直接在 E2E 上提供帮助、因此我需要在几个主题上向他汇报、但我可以就几点发表评论。

    1.我想您所指的原始软件是手册中所示的 AES 演示软件吗? 如果是、则该选项不可用。 关于"TMS-MSP 评估套件"软件、您是指本手册中的 RFID 演示软件吗? www.ti.com/.../slau281b.pdf -如果是、PaLFI 演示软件是该软件的较新版本。 PaLFI 演示软件是否缺少旧版本的功能或无法正常运行?

    将继续生产 TMS37157、并且没有计划将该器件作为不推荐用于新设计(NRND)器件的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    第3个问题。

    您是对的、在将正确的谐振电路和一个负载电容器(220nF)连接到 VCL 引脚上的情况  下、您应该能够从 TMS37157获得一个响应。  无需连接到 MSP vi SPI。

    当您在 VCL 引脚上测量时、当从读取器发送命令时、您应该会看到充电电压高达3V 至6V。 这将是一个良好的迹象、表明谐振电路正常、能量传输到负载电容器。

    开发工具用户指南:

    http://www.ti.com/lit/ug/slau281b/slau281b.pdf

    包含指向 RFID 演示软件的链接:

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=swrc164&fileType=zip

    该软件适用于 RI-ACC-ADR2。

    此致、

    Helfried Vollbrecht

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Helfried!

    我有您确定的两个文档/软件文件。 但是、我仍然无法与我们创建的用来替换 eZ430-TMS37157评估套件提供的原电路板的非常简单的 TMS37157模块进行通信。  如果我们错过了一些非常基本的内容、我将尝试插入原理图和汇编文件供您查看。 我们已经使用 SLAU281b 为 TMS37157评估模块指定的器件和 swers083a 芯片数据表对10个小电路板进行了专业组装。 我们还使用来自 Coilcraft 的铁氧体天线、该天线似乎是设计中使用的 Neosid 部件的直接替代产品。 我们的测试确认为2.66mH 和 Q>60。

    首先、我使用其 PALFI 演示 GUI 软件设置 MRD2EVM、并验证它可以读取套件中包含的样本标签。 接下来、我尝试读取了五个 proto 标签、但未检测到应答器。 也使用了 PALFI 感应器选项卡重复了此测试、但未检测到应答器。

    使用 RI-ACC-ADR2、我无法检测到任何样本标签、读取页面也没有响应。

    如果原理图和装配图文件出现、您能不能看一下它们是否有任何明显的错误?  如果他们没有通过、您能否给我发送一个链接给他们发送电子邮件?

    我的下一步是在 VCL 线上放置一个示波器、看看我们会得到什么类型的电压。

    Kelly

    e2e.ti.com/.../T7-Tag-Assembly-Drawings.pdfe2e.ti.com/.../T7_2D00_TMS-add_2D00_on-card-SCHEMATIC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈! 放置电路板的[删除的示例]镜像了库中的引脚。 看起来是我们准备测试另一个迭代的另一个月。 它确实有助于将 TI 的其中一个 PALFI 评估板作为已知的工作基准。 一人一人一人一人至少可以节省2-3个月的发展努力。 是否有人可以解释为什么不再提供此电路板/评估套件?

    由于在我们制作另一个原型 PCB 套件之前、我不知道我们的问题是否得到了真正解决、因此我现在想让这个线程保持开放状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    可能不是您想要听到的答案、但购买套件的原因是采购问题。 具体而言、该 EVM 中读取器器件的天线不再可用、因此我们无法正确安装套件、因此被拉动。

    关于保持线程打开、我们不会将线程保持打开一个月或更长时间、事实上、这将在30天内自动锁定。 我建议我们关闭此特定主题、当您获得结果时、请访问此主题并单击"提出相关问题"、以创建新主题。 Helfried 和我每天都会监控论坛、这样我们就不会错过您的新话题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,拉尔夫!
    我知道 RI-ACC-ADR2-10读取器天线问题...因为我能够在几周前通过 TI 商店订购并最终获得带有天线的读取器、作为单独的项目(不是 eZ430-TMS 评估套件的一部分)、 MRD2EVM 读取器已在 TI store 和 Mouser 推出。 因此、获取读取器不是问题。
    但是,我怀疑真正的问题是我(以及其他许多人)遇到的与 NEOSID 和他们的美国销售代表相同的问题,完全没用。 好消息是、经过几个月的努力、我发现有一个替代产品。 Coilcraft 具有类似的器件。 他们的网站上没有显示确切的值、但这是他们的标准器件、他们很友好地给我发送了一小卷样本。 它是按订单定制的、但延迟时间仅为一周左右、其价格仅为 Neosid 所需价格的一小部分(少量价格低于1美元)。 我已经通过阻抗分析器放置了几个电阻、它们都输出了2.66mH +/-.01、Q 大于60。 器件型号为4513TC-275XGLB。 您可以在 www.coilcraft.com/4513tc.cfm 上获取该系列的尺寸和其他规格(4513TC)
    即使获得 ez420-TMS37157评估套件中的一些裸 TMS37157标签板、现在也将是一个很好的帮助...我们可以手工组装一个或两个以进行测试...但让 TI 将它们放回现货库存中- 即使是独立项目)也将是对未来开发的极好帮助、并支持可能非常有用的产品。
    就线程而言、我了解需要将其关闭。 但是、如果可以通过任何方法从原始套件中获取其中一个标签板(填充或裸!)、我愿意跳过许多圈!
    此致、Kelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kelly、

    我向您发送了一份 E2E 朋友申请、以便我们可以打开一封私人邮件、获取您的发货信息。 我们可以向您发送两个板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    供您参考、两个板套件刚刚到达、我们立即测试了它们、结果非常成功!!!   

    下一步是修改代码以读取 MSP 中的 ADC 并将数据写入 TMS 存储器、然后验证我们是否可以读取。 之后、我们将对模块进行防水(不润滑的避孕套效果很好)、并使用我们打算用于现场工作的读卡器在现场进行测试。

    同样、非常感谢您最终为我们提供了两个示例板。  我衷心希望 TI 能让 eZ430-TMS37175评估套件再次上市、因为您有天线源(Coilcraft)。 在7月份启动该项目时、如果能提供该工具、至少可以节省4个月的开发时间、并浪费数千美元的开发成本。