This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650传感器标签

Guru**** 2467400 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/733035/cc2650-cc2650-sensor-tag

器件型号:CC2650

大家好、

客户希望评估 CC2650STK 并在手机中下载我们的传感器标签应用  、但是、手机和传感器标签之间的连接似乎存在一些问题。  

  • 我的电话:IOS 11.4.1,带传感器标签 v5.3 =>成功连接
  • 客户1:带有传感器标签 v5.3的 IOS 10.3.3 =>连接然后崩溃
  • 客户2:Android 6.0.1/传感器标签 v.5.3 =>无法连接

您能否帮助我们检查 Sensor Tag 应用程序是否适用于 iOS 和 Android 的任何操作系统版本? 或者我们是否有任何限制。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将就此向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们支持 sensortag 应用程序中从10到当前版本的 iOS 版本、此外还支持您列出的 Android 版本。

    您能否让客户关闭并打开蓝牙以清理缓存并再次进行测试?
    此外、请确保您的客户也使用开箱即用的 sensortag 软件。

    请告诉我这是否仍然无法解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:
    我是使用 Android for Sensor Tag 的客户2。
    我尝试关闭并打开蓝牙以清理缓存并再次执行测试。 但仍然无法连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否重新编程 sensortag 并再次检查。
    您使用的是哪款手机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ellen 最近向我提供了新的传感器标签。
    我使用 ASUS zenfone2激光器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否仅与您的手机配合使用?
    您可以尝试使用其他电话吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一个月以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。