This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:SIMATIC RF200读取器 RF210R 无法读取。

Guru**** 2563000 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/741883/rf430frl152h-cannot-be-read-by-simatic-rf200-reader-rf210r

器件型号:RF430FRL152H
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

您好!

我尝试使用 SIMATIC RF200读取器 RF210R 从温度传感贴片(RF430FRL152H)读取温度、但读取器无法识别应答器(ISO15693和 ISO15693)。

我唯一能够读取温度的方法是使用 此处所述的 Android 应用程序。

这是我使用这种技术的最短时间... 是否需要在使用补丁之前对其进行编程? 我应该更改读取器上的一些参数吗?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ventura、

    我假设读者不知道如何处理8字节数据长度标签。 这就是为什么需要使用特定 Android 应用程序来读取它的原因、因为该应用程序知道在8字节模式下运行。

    我们的 TRF7970A 是评估 RF430FRL152H 的推荐读取器。 但是、如果您需要使用第三方选项、则需要与所述第三方接洽、以了解它们是否支持8字节模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralph Jacobi 的快速回答!

    由于我已经与第三方一起实施了整个系统、我尝试将应答器更改为4字节。

    我按照 本指南将补丁的固件控制寄存器更改为4字节、但仍然不起作用。 我是否需要考虑其他方面?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ventura、

    您能否确定您的读者是否能够从标签上获得库存回复?

    您的读取器天线有多大?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph Jacobi、

    读者甚至不能识别标签的存在、因此不会收到库存回复。

    读取器天线已集成、因此我假设直径约为18mm。  

    此致、

    文图拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ventura、

    如果读取器看不到标签并且给出了这些尺寸、那么我怀疑正在发生的情况是读取器没有保持 RF 场足够长的打开时间来使 RF430FRL152H 收集能量并打开。 要读取无电池温度传感器等标签、射频场需要足够长的时间才能为标签加电。 这通常是可以的、因为对于多种协议、读者将磁场保持在开启状态、但如果您遇到只有 ISO15693协议处于活动状态的情况、ISO15693的保护时间不够长、无法为该参考设计提供能量。

    查看您是否可以操纵读者让其的领域更长、或轮询尽可能多的技术。 除此之外、您可能需要联系 SIMATIC 并询问它们是否可以指定射频场的剩余打开时间以及射频场的输出功率。 输出功率越低、射频场需要保持打开的时间就越长。

    最后、如果您想确保 RF430FRL152H 与读取器普遍兼容、您可以使用 USB 供电的 RF430FRL152H 来验证读取器是否能够读取该数据。 如果是、则确认问题与电源相关。