This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500和 Smart RF Studio

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/739553/cc2500-cc2500-and-smart-rf-studio

器件型号:CC2500

我使用的是具有 CC2500的开发板、我有一个具有 CC2500的模块、我已连接到我自己的设计。 我正在尝试通过 CC2500模块将我自己的设计中的数据发送到开发板、我正在使用 SmartRF Studio 7来查看通信。 在我´m的设计中、与 CC2500模块的 SPI 通信正常。 我可以设置和读取寄存器。 在我理解之后、我将开发板设置为各种频率等。 当我发送数据时、请执行 Smart RF 桩模板"报告接收不正确"。 您能建议从何处开始查找问题吗?

谢谢

Micke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我是否理解这里的连接。 您能否用图片展示您如何将一切连接在一起?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经附加了一张我的设置图片。 希望它能帮助您了解我的设置。我使用我自己的电子器件进行传输、并使用开发板进行接收。

    BR

    Mikce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、那么您所做的工作会更清楚一点。

    -您是否在两侧/电路板上对 CC2500使用相同的寄存器设置?
    您能共享寄存器设置吗?
    您能分享您在 RX 端获得的日志吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭此线程。