你(们)好
我已经离开了这个项目、现在又回来了。
我使用 SPI I/F
我找到了问题所在的位置
在'ndef.c'函数 'NDEF_selectFile (0xE104)'中
函数需要:0x2、0x90、0x0 或0x3 0x6A 0x0
在本例中、我读取0x3、0x6A、0x86
因此、下一个调用、二进制读取失败0xFFFF
我们非常感谢您的任何帮助
是否有信息显示响应应该是什么????
请细心一些
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我已经离开了这个项目、现在又回来了。
我使用 SPI I/F
我找到了问题所在的位置
在'ndef.c'函数 'NDEF_selectFile (0xE104)'中
函数需要:0x2、0x90、0x0 或0x3 0x6A 0x0
在本例中、我读取0x3、0x6A、0x86
因此、下一个调用、二进制读取失败0xFFFF
我们非常感谢您的任何帮助
是否有信息显示响应应该是什么????
请细心一些
Nick
早上好、拉尔夫
下面是遵循 SLOA227A 项目5.2.3.2中建议的顺序的命令
所有的内嵌和防碰撞都在这里
sendRATS --> 8f 91 3D 0 30 d0 11 0
响应--> d0
sendPPS --> 8f 91 3D 0 e0 2 0 A4 4 0 7 D2 76 0 85 1 0
回应--> 2 6a 82
selectApplication --> 8f 91 3D 0 80 3 0 A4 0 c 2 E1 3 (注意0xE103)
回应--> 3 6a 86
SelectCapabilityContainer (选择容器)--- >8f 91 3D 0 80 3 0 A4 0 c 2 E1 3
响应--- > 3 6A 86
读能力容器--- >8f 91 3D 0 60 2 0 b0 0 f
响应--- > 2 6d 0
读应用程序--- >8f 91 3D 0 60 3 0 b0 2 64
响应--- > 3 6d 0
此时,我需要读取实际数据? 如何操作?
请注意、调试 o/p 恰好在 SPI o/p 之前
谢谢您的关注
Nick