This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/738141/trf7970a-trf7970a

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:RF430CL330H

你好。  我们正在开发一款存储器中不需要电流消耗的产品(解决了该部件)、但我们需要一个无源 RFID 器件、该器件可以通过读取器场通电、然后"唤醒"系统的其余部分。

我一直在 TI 网站上研究各种器件(由于温度范围较宽、我们的产品中仅使用 TI)、似乎找不到直接解决方案。

感谢来自优秀 TI 员工的创意。

提前感谢、

阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Al、

    对于您的应用、我们建议使用 RF430CL330H。

    您将在  此处找到描述外部处理器唤醒的应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa200/sloa200.pdf

    对于测试、我们还提供了 Booster Pack:

    http://www.ti.com/tool/dlp-rf430bp

    此致、

    Helfried Vollbrecht

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helfried、谢谢。 我研究了该器件并查看了该模块(我们也为开发平台购买了该模块)、但我仍然有点困惑。 在我们的应用中、在应用 RFID 场启动电子产品之前、我们不会为任何电子产品供电。 我的印象是、一旦天线施加足够的场、VCORE 输出就会开始上升。 我在这里向正确的方向了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Al、

    是的、正确。 当检测到射频场时、VCORE 引脚将为您提供1.5V 电压。

    此致、

    Helfried Vollbrecht

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Helfried。 请回答最后一个问题(我是新手)。 显然、我们需要一个更强大的读取器来为系统通电、然后说智能手机?

    再次感谢、

    阿尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Al、

    这不会有帮助。

    VCORE 信号是 RF430CL330H 的核心电源、具有一个1.5V 内部稳压器、该稳压器能够提供比几微安更少的额外电流。

    如果您的应用需要更多电源、我建议查看此 TI 设计:

    《用于数据记录、访问控制和安全应用的由动态场供电的 NFC 参考设计》

    在参考指南中:

    http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=tidu378a&fileType=pdf

    您将在第4.2章找到一个电路、该电路用于从射频场获取更多功率。

    此致

    Helfried Vollbrecht