This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:使用 SLOZ011B 权变措施请求 TRF7970A 示例代码

Guru**** 2796995 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/739427/trf7970a-request-for-trf7970a-sample-code-with-sloz011b-workaround

器件型号:TRF7970A

我认为 SLOZ011B 中的权变措施未反映在示例代码(eZ430_TRF7970A_Demo_v_1_00_00)中。
您能否提供反映解决方法的示例代码?

特别是、我想知道如何尽早解决 Device#B09问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takamoto - San、您好!

    SLOC297C 和 SLOA227是两个最新的固件库、应用了勘误权变措施。 SLOA227是用于读/写器、卡仿真和对等模式的完整 NFC 堆栈。 但它不支持 ISO15693的防冲突操作。 您可以从 www.ti.com/.../sloa227获取该软件

    勘误项 Device#B09是一个仅与活动对等系统相关的问题、不会影响您在后续发布中使用的技术 ISO15693。 因此、您将无法找到应用于 SLOC297C 的固件、因为该固件不支持 Active Peer-to-Peer、因此勘误表与该固件无关。

    为什么 RF 冲突避免是为了避免与其它 RF 场的冲突、而不是一个用于在 RF 场中分类多个 RFID 标签的防冲突协议。 标签不会产生射频场、只会产生其他有源读取器/对等器件、因此标准标签不需要 TRF7970A 的 RF 冲突避免功能。