This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:TRF7960命令/协议完整文档

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/738516/trf7960-trf7960-command-protocol-complete-documentation

器件型号:TRF7960

我继承了一个在 Win10上运行的 C#程序,该程序与 NFC 读卡器接口相连。  该计划已运行良好多年、我需要进行一些修改。  原始工程师在源代码中没有写任何注释、没有留下注释、而且已经很久了、可能不会记住具体细节。  

读取器焊盘制造商告诉我、读取器焊盘基于 TRF7960评估模块。  他们提供了一些 TI 文档、我在网上找到了更多 TI 文档、但这些仍然不够。

文档 sloa141.pdf 是一个很好的介绍、但它受到限制、因为它只讨论3个命令、0x10、0x14和0x18。  

SLOA-157更好、它列出了更多命令、但令人惊讶的是、我看到的源代码中使用的命令并不是全部。  

SLOU-186G 很有用、它列出了寄存器地址及其定义。

通过这三个文档、我能够对应用程序源代码中的大多数命令进行解密。  但是、这些文档并未涵盖我在程序中找到的诸如0xF0、0xF1和0x03的命令。

是否有更完整的文档?  我花了很多时间进行搜索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    很遗憾听到您的情况。

    遗憾的是、我们没有任何有关该 EVM 的更详细的文档。

    该 EVM 的软件不应以任何生产方式使用、而是仅出于演示目的将其丢弃在一起。 我们不再为其提供任何支持、网站上的内容(您可以找到我所知的所有内容)就是我们所拥有的一切。 该软件在过去5年中也没有更新、因为我们现在提供了更好的产品。

    最好将代码与数据表(SLOU186)进行比较、以了解命令执行的操作。

    很抱歉、我没有更多帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您快速而彻底地回答了我的问题 Ralph。
    非常感谢、
    Dave