This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2652的 MSK 调制设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/736501/cc2652r-msk-modulation-setting-for-cc2652

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC1350CC2500

早上好!

目前、我们使用 CC2500 器件、主要用于 MSK 调制。

我在 CC2500上使用了250kbps 的符号速率

我想将 CC2652的专有模式设置为2.4GHz。

我已经通过一个针对 cc1350的特殊覆盖设置与 CC2500 MSK 调制系统进行了通信。

我已将 cc1350覆盖设置应用于 cc2652、但它不与 CC2500通信。

请告诉我们 250kbps 的特殊覆盖集、以使用 MSK CC2500 兼容解决方案。

提前感谢您对此事的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1350覆盖项不适用于 CC2652。 有一点、寄存器映射是不同的。

    下面是我们测试过的内容。 抱歉、在本阶段、我们仅提供十六进制数、不提供任何解释、正如您在 SDK 和 SmartRF Studio 中所习惯的那样

    //覆盖 CMD_RADIO_DIV_SETUP
    0x00000847
    0x02400403
    0x00408403
    0x00FC88D3
    0x00FC88C3
    0x001C8473
    0x00088433
    0x00038793
    0x40014005
    0x1C0C0618
    0xC00401A1
    0x00010101
    0xC0040141
    0x00214AD3
    0x50880002 //下面设置 CC2500 MSK 和 AGC 设置
    0x0020609C
    0x000188A3
    0x000F8883
    0x7D3F0002
    0x60F750D4
    0x00810083
    0x001000A3
    0x000000C3
    0x000000E3
    0x40064041
    0x0000B19A
    0x00013199
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0xFFFFFFFF

    // CMD_RADIO_DIV_SETUP

    无线电操作:命令编号CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP// 0x3807
    无线电操作:状态0
    RadioOp:pNextOp0
    RadioOp:StartTime0
    RadioOp:startTrigger.triggerType0
    RadioOp:startTrigger.bEnaCmd0
    RadioOp:startTrigger.triggerNo0
    RadioOp:startTrigger.PastTrig0
    RadioOp:condition.rule1.
    RadioOp:Condition.nSkip0
    modulation.modType0FSK
    modulation.deviation250250 kbps、62.5 kHz 开发
    modulation.deviationStepSz0
    symbolRate.prescale15250000
    symbolRate.rateWord163840//速率字-已计算
    symbolRate.decimMode0
    rxBw92// 546 kHz 带宽
    前置放大器4
    前置放大器模式0
    formatConf.nSwBits32.
    formatConf.bBitVersal1.
    formatConf.bMsbFirst1.
    formatConf.fecMode0
    formatConf.bDigitalAgc0
    formatConf.whitenMode0
    config.frontEndMode0
    config.biasMode0
    CONFIG.bNoAdi0设置0
    CONFIG.bNoAdi0Trim0
    config.bNoAdi0Ovr0
    CONFIG.bNoAdi1设置0
    config.bNoAdi1Trim0
    config.bNoAdi1Ovr0
    config.bNoFsPowerUp0
    config.lnaIbBoost0
    CONFIG.bSynthNarrowBand0
    TxPower.IB0x3F
    TxPower.GC0
    TxPower.BOOST0
    TxPower.tempCoeff0
    pRegOverride0x2100079C
    中心频率2440IF
    intFreq0xC00750000C00
    LODER 分频器0//分频器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    是否有任何文档可以检查覆盖设置?