This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:TI MAC (802.15.4)协议栈安全密钥 ID 模式示例

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, TIMAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/639532/cc2650-ti-mac-802-15-4-stack-security-key-id-mode-examples

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: TIMAC

您好!

 我正在尝试了解 CC2650 TI MAC 安全代码。

我已将 MSA_keyIdMode 更改为 MAC_KEY_ID_MODE_4.除此之外、我没有更改任何内容。刷写此固件后、我声明从 FFD 通信到 RFD。它不起作用。我是否需要更改任何其他变量。

我没有看到任何与此相关的示例。能否有人向我解释如何使用密钥 ID 模式和其他安全参数。

以下是我的安全参数信息。

#define MSA_MAC_SEC_LEVEL MAC_SEC_LEVEL_ENC_MIC_32
#define MSA_MAC_KEY_ID_MODE MAC_KEY_ID_MODE_4

#define MSA_MAC_KEY_SOURCE       {0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00}

#define MSA_MAC_DEFAULT_KEY_SOURCE  {0x33、0x33、0x33、0x33、0x33、 0x33、0x33、0x33}

#define MSA_MAC_KEY_INDEX        3.

如果有人已经处理过这个问题。请告诉我您的建议

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagdeesh、TIMAC 是 IEEE 802.15.4的实现方案、我将参考有关如何使用此密钥 ID 模式的规范。
    此外、我想了解您为什么要从开箱即用设置中进行更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Suyash,

    我正在尝试理解代码、这正是我修改代码的原因。感谢您的帮助