This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650中5Mbps 编码8-FSK 专有模式的示例代码

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/639119/cc2650-sample-code-for-5mbps-coded-8-fsk-proprietary-mode-in-cc2650

器件型号:CC2650

我正在考虑在 CC2650上使用5Mbps 代码8-FSK 专有模式。
但是、似乎还没有发布此模式下的示例代码。
是这样吗?
您是否有计划在何时发布?

此致。

Hideyuki。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们尚未发布 CC2650上5mbps、8-FSK 模式实现的示例。 但是、这可以通过 NDA 向客户发布。
    请联系您当地的 TI 办事处以了解更多信息或制定 NDA。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我尝试联系当地的 TI 办事处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SVS:请提供我所在地区(乌克兰、基辅)的 TI 当地办事处的联系信息。
    我正在从事一个需要在两个 CC2650器件之间完全同步的项目。
    我相信5Mbps 的设置将是解决我的问题的出色解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您当地 TI 办事处的联系信息将从 TI.com 的 TI 支持中心获取。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SVS:非常感谢您的回复!