This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:RF430FRL152H 的芯片封装

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/642381/rf430frl152h-die-package-of-rf430frl152h

器件型号:RF430FRL152H

您好!

对于一个研究项目、我们希望使用 RF430FRL152H 作为 NFC 桥。  然而、我们的空间非常紧凑、我们想知道是否提供裸片封装中的 RF430FRL152H 样片(我知道这些样片不是市售的)。

此致、

Ertan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ertan、您好!

    请访问 :e2e.ti.com/.../2265423
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我们对此表示赞赏。 我还有一个问题。 我不熟悉此 SOC、想知道是否可以对该器件进行编程:我快速查看了 RF430FRL15xH 固件用户指南(SLAU603)文档、并了解了该器件可通过 FRAM 进行配置。 我需要与采样 ADC/传感器一起为端口引脚添加一些功能(例如切换某些端口引脚以触发外部传感器)。 该部件是否允许用户对此类自定义操作进行编程?

    非常感谢!
    Ertan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ertan、您好!

    是的、它可通过 JTAG 以及无线编程进行编程。 您当然可以添加一些 GPIO 功能。

    您应该查看我们的器件常见问题解答指南、该指南包含许多有用信息:www.ti.com/lit/an/sloa247/sloa247.pdf

    您也可以在此处找到固件示例的链接。