This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960ATB:连接 MSP-exp430fr5739的示例代码

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/641672/trf7960atb-example-code-to-interface-with-msp-exp430fr5739

器件型号:TRF7960ATB

我有一个 TRF7060ATB 和一个 MSP-EXP430FR5739实验板、其中 ATB 连接在板的两个射频接头上、 launchpad 正在运行、但我找不到任何用于连接两者的参考/代码。  

有人可以帮助我开始这项工作吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jamil、

    我们没有该设置的任何示例代码。

    您应获取我们用于 RFID 标签读取的最新评估平台:

    硬件: store.ti.com/trf7970a-bndl.aspx
    软件:www.ti.com/lit/zip/sloc297
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我已经尝试过这种方法、但下面是我的问题:

    我尝试设计一个 PCB 板、该 PCB 板将 msp430rf4133 launchpad 与 trf7970读卡器组合在一起、但不知道如何连接引脚、然后在制造电路板后运行示例代码、

    您能帮我找到合适的资源吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamil、

    我们的 TI 设计页面包含布局和原理图、您可以参考: http://www.ti.com/tool/TIDM-NFC-RW

    您还应查看硬件布局建议: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa139

    和天线调优应用手册: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa241

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    我是否能够获取此产品的 PCB 设计文件: www.ti.com/.../DLP-7970ABP

    我可以订购 DLP 模块、但我不想重新设计天线、因此如果我可以使用上面链接中的天线以及 PCB 文件中的模块、我可以轻松地将其与 PCB 设计的其余布局集成。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jamil、

    该 PCB 由第三方制造、因此我们没有用于它的 PCB 文件。

    此外、您可以从 DLP 订购的模块与 BoosterPack 上的模块略有不同。 我不相信 DLP 为我们提供的定制模块是由他们在商业上出售的。

    如果您想制作自己的 PCB、则应考虑使用 TB 原理图/布局。