请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP-7970ABP 主题中讨论的其他器件:MSP430G2553、 TRF7970A、 MSP430F5529
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我想在两 个 MSP-430G2 (MSP430G2553) Launchpad 上实现的 TRF7970A BoosterPack 之间建立 P2P 连接、 我对此有以下问题。
TRF7970A:提供的 MSP430G2固件只能实现 ISO 14443A/B 和 ISO 15693、而不能实现 ISO 18092 (P2P 需要)。 是否可以与这些硬件实现 P2P 连接?
2.如有可能,请向我提供有用的信息和链接。
考虑到这一点,这个 P2P 连接是使用 MSP430F5529 LaunchPad 和 TRF7970A BoosterPack 实现的,我想使用 MSP-430G2 (MSP430G2553) LaunchPad,我只想 使用 P2P 连接。
谢谢