This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DLP-7970ABP:和#39;和#39;RF7970A BoosterPack#39;和#39;使用 MSP-430G2 (MSP430G2553)午餐垫的 P2P 连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, TRF7970A, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/642129/ccs-dlp-7970abp-rf7970a-boosterpack-p2p-connection-using-msp-430g2-msp430g2553-lunchpad

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553TRF7970AMSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我想在两  个 MSP-430G2 (MSP430G2553) Launchpad 上实现的 TRF7970A BoosterPack 之间建立 P2P 连接、 我对此有以下问题。

TRF7970A:提供的 MSP430G2固件只能实现 ISO 14443A/B 和 ISO 15693、而不能实现 ISO 18092 (P2P 需要)。 是否可以与这些硬件实现 P2P 连接?  

2.如有可能,请向我提供有用的信息和链接。

考虑到这一点,这个 P2P 连接是使用 MSP430F5529 LaunchPad 和 TRF7970A BoosterPack 实现的,我想使用 MSP-430G2 (MSP430G2553) LaunchPad,我只想  使用 P2P 连接。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    MSP430G2553没有足够的闪存空间来支持任何 P2P 应用、您将无法使用 MSP430G2553 LaunchPad 实现 P2P 通信。