This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/RF430FRL152H:传感器标签不再响应!

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/639740/compiler-rf430frl152h-sensor-tag-not-responding-anymore

器件型号:RF430FRL152H

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在研究该项目、以便通过来自 RF430FRL152H 传感器贴片的 Matlab 串行通信(借助 TRF7970)读取温度数据、但今天在进行一些编程后、传感器停止通信。  有人知道原因是什么吗? 我还尝试使用 RF430 GUI、但它说"无法从器件读取/写入"、 此外 、我尝试使用 TRF7970 GUI 中的"查找标签"选项卡、 但 它也无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sorush、

    您能描述一下标签停止通信时、您执行了哪些编程吗?

    如果它无法响应 TRF7970AEVM GUI、那么中断矢量表可能会在意外覆盖时被覆盖。 这可能是由标签编程引起的、因此请描述您所做的工作。 如果可能、我可能会尝试复制它、以查看我的末尾会发生什么情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    我使用的是 Matlab 串行连接、指令和代码只是简单的 ISO15693读取/写入。
    BTW 我已将 RF430配置为4字节模式。
    我还阅读了您在其他主题中的回答,即似乎发生了相同的问题,我们是否可以防止这种不幸运的问题,例如中断矢量覆盖问题? 例如锁定一些块?
    我的最后一个问题,最大工作基准电阻器电流 RF430FRL152h 是多少?

    此致、
    Sorush
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sorush、

    如果您正在进行 ISO15693写入、则这是可能的。

    有关锁定块的过程及其功能/功能的详细信息、请参阅 :e2e.ti.com/.../1629822

    请注意、这些是8字节模式块编号、如果需要、我需要检查4字节模式块编号。

    基准电阻器的最大电流输出为3.0uA、您可以在器件数据表的第5.24节"热敏电阻偏置发生器"中看到完整规格。