This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:RF430F5978#39;s 函数

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430F5978
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/638701/rf430f5978-rf430f5978-s-function

器件型号:RF430F5978

大家好、

我对 RF430F5978的功能有一些疑问。

1、 如何使用 RF430F5978的 AFE_ACIS 引脚?

  查看 EVM (RF430F5978EVM)的电路图、连接已断开。

   此引脚是否将模拟前端的状态输出到外部?

2. sw0 - SW7引脚

  了解这些引脚功能不使用 GPIO 中断而使用外部开关唤醒 CPU 是否正确?

  如有不同、请告知我。

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi、您好!

    我今天不在办公室、也不是该设备的专家。 我需要将此问题转发给产品团队、并且直到星期一才会收到答案。 很抱歉耽误您的支持、但我将确保您尽快得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San、您好!

    1) 1) AFE_ACIS 引脚不在 EVM 上使用、而是仅作为 TI 生产的测试引脚

    2) 2)是的。 SW0-SW7生成唤醒信号。 在 EVM 上、来自 LF 前端的 WAKE 引脚直接连接到 CC430 P1.0 I/O 端口以处理唤醒中断、然后通过串行接口读取唤醒信息。 (请参阅 SLAU 378、24.6.x)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph-San、

    感谢您的回答。

    1)> 1) AFE_ACIS 引脚不在 EVM 上使用、而是仅作为 TI 生产的测试引脚

    -> 可以用 Open 来终止 AFE_ACIS 引脚吗?

      用户指南(slau378) P50表1-3未使用引脚的连接 不包括 AFE_ACPE 引脚。

      EVM 的电路图中将其打开。

    2)是的。 SW0-SW7生成唤醒信号。 在 EVM 上、来自 LF 前端的 WAKE 引脚直接连接到 CC430 P1.0 I/O 端口以处理唤醒中断、然后通过串行接口读取唤醒信息。 (请参阅 SLAU 378、24.6.x)

    -> 在这里、假设使用什么类型的函数?

       通过将一个外部开关直接连接到 MSP430的 GPIO 引脚来唤醒 CPU 的目的是否不同?

       此函数用于强制 CPU 唤醒、即使唤醒模式不是来自外部。

      正确吗?

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takashi-San、您好!

    是的、您可以将 AFE_ACES 保持打开状态。

    这些开关允许在触发外部 MCU 时将唤醒信号置为有效:"开关接口异步检测按下的开关、并使用给定的可配置采样频率 FSW_Sampll 启动开关采样。 在对开关进行两次连续采样后、该器件会在内部识别开关已按下并将唤醒信号设置到外部微控制器"

    这会强制 CPU 唤醒、即使未通过射频接收到唤醒模式。