This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650能否在160Khz 的 SPI 上进行通信?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/640758/cc2650-can-cc2650-communicate-on-spi-at-160khz

器件型号:CC2650

尊敬的 TI 团队:

我们将器件连接到主机 MCU (CC2650F128RHB)。器件数据表显示、它最高可支持160K bps。 CC2650是否支持160K bps 的 SPI 接口位速率。
我们是否能够以160Kbps 的速率从 CC2650发送和接收数据。 CC2650的数据表提到" SSI 支持高达4MHz 的 SPI 主从"、但它没有告诉我们它可以支持串行通信的最低频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关如何选择时钟的详细信息、请参阅 CC26xx TRM 部分"20.4.1比特率生成"(引用了 SWCU117、修订版 H)。 有关实现、请参阅 SPI 驱动器文档、其中提供了在 SPI_Params 结构中指定比特率的选项。

    祝你一切顺利