This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRPGR30ATGA:玻璃应答器可以承受的温度

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/640771/trpgr30atga-temperature-that-a-glass-transponder-can-withstand

器件型号:TRPGR30ATGA

您好!

您能告诉我们玻璃应答器可以承受的温度吗?

实际上、客户要求我们在注塑期间对钥匙内的钥匙进行模具化。 因此、我需要知道玻璃可以承受的温度、以便我可以承诺可行性。

我担心,如果塑料材料的成型温度超过玻璃温度,玻璃可能会破裂或损坏

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Atul、

    器件的最高存储温度为85°C。这是我们关于应答器可承受的最大温度规格。