This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:ADC 读数不稳定

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/640690/rf430frl152h-unstable-adc-readings

器件型号:RF430FRL152H

您好!

 在传感器项目中、我使用 RF430FRL152H 通过 NFC 传输 ADC 值。 我将 Launchpad 与 TRF7970A-Bootpack 一起用作调试单元。 基于电阻器的传感器连接到 VDDSW 电压(根据数据表和测得的值为~1.5V)。  

每当传感器板进入射频场时、前1-2个读数就会错误。 ADC0读数远高于预期值、但之后值正常。 传感器元件的总电阻至少为20kOhm。

您是否有什么想法会导致读数错误? 我如何防止他们或解决问题?

非常感谢、

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastian、

    传感器的电压范围是多少? 您提到了连接到 VDDSW、但 ADC0只能读取高达0.9V 的电压。 您能否共享 ADC0连接原理图? 可以用纸或其他必要的东西书写、但我需要更好地了解您的开胃菜电路。