This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:正在寻找7970A/DLP-RFID2命令集

Guru**** 2549190 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/639793/trf7970a-looking-for-7970a-dlp-rfid2-command-set

器件型号:TRF7970A

我一直在使用 TRF7970A 来开发发送到 DLP-RFID2模块的命令。   

DLP Design、Inc 的版本1.13 (2015年2月)文档显示了一些命令的示例。  查找涵盖所有命令的文档。

例如、当使用 TRF7970A GUI 应用时、有两条指令最初发送到板载模块:

010A0003041001210000

010C00030410002101000000

希望了解这些指令的解码、每个字段的含义。

感谢您查看此帖子。

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    本文档详细介绍了 TRF7970AEVM/DLP-RFID2的命令格式 :http://www.ti.com/lit/pdf/sloa141

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    该文档针对15693命令完成。

    第2节-为 ISO15693操作配置 EVM 显示了4个示例。   

    我可以跟踪这些字符串直到0x10写入寄存器字节并查看2个 EOF 字节。  我正在努力解码这两者之间的字节。

    在哪里可以找到 EVM 寄存器字节本身的说明、以便创建自己的字符串?

    谢谢你。

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    这些寄存器是器件数据表中记录的 TRF7970A 寄存器。