请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 您好!
我一直在研究固件、以便通过 SPI 总线将 MSP430代码用作基础、与 TRF7970A 读取器 IC 进行通信。
我已成功接收到标签 ID 并可以从标签读取内存块、我的问题是写入标签。
信息:
协议:ISO15693
写入命令:0x8F 0x91 0x3D 0x00 0x70 0x02 0x21 0x00 +[4字节数据]
我在寄存器0x0C 中接收到0xA0、这表示一个"IRQ_Fifo"中断和一个"TX"中断。
您能给我更多关于如何处理“IRQ_FIFO”中断或解决此问题的信息吗?