请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2543 我想设置 CC2543的最小传输间隔。 具体而言、我希望实现500us 或更短的间隔。 我使用"per_test"软件项目作为起点。
在"per_test_cc254x.c"的第289行,我可以使用 halRfPacketTxInterval()参数缩短 TX 间隔。 但是、低于600的任何参数都不会导致数据包之间的持续时间更短。
您能否为如何实现更短的 Tx 间隔提供指导? 我猜无线电配置中缺少了一些东西。