This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:用于认证的占用带宽测试

Guru**** 2551390 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/638894/trf7970a-occupied-bandwidth-test-for-certification

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: AM3354

TRF7970A 团队、

 作为占用带宽测试的一部分、认证实验室要求我的客户让 TRF7970A 像写入标签一样连续传输(但不存在标签)

这是可行的吗?  如果是,如何做到这一点?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、这是可能的! 将发送器设置为开启将会执行此操作。 这可以简单地将寄存器0x00中的位5设置为1来完成。 这会打开发送器并使其保持开启状态、直到位被清除、器件断电(通过断电或 EN 被拉低)、或者器件通过0x03直接命令(SOFT_INIT)进行软复位。 这也是我们在进行认证测试时使用的方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫

    感谢您的回答。

    您建议的内容听起来好像会打开发送器、但不会进行调制。  客户被要求持续传输调制载波、就像写入标签一样(例如、使用100% ASK 调制时为106kB/s)。  您建议这样做吗?

    客户使用运行 Linux 和 TI NFC 堆栈的 AM3354来托管 TRF7970A。

    再次感谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    默认输出将是100% ASK 调制、但由于没有数据被发送到标签、射频场将是恒定的、而调制没有变化、例如写入标签时会看到的变化。 这应该是客户的所有需求。

    同样、我们已经多次进行此测试以进行认证、并帮助许多客户完成此测试、我所描述的设置适用于我们曾经参与过的每个测试机构。