This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:具有 CC2500的功率放大器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2590, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/638777/cc2500-power-amplifier-with-cc2500

器件型号:CC2500
主题中讨论的其他器件: CC2590CC2592

DEAT 小组

我希望你们做得好。

我的一位客户正在使用 CC2500收发器。

该客户希望将23dBm 放大。

我们有两个适用于2.4GHz 的 PA:
•CC2590 (14dBm)(技术:专有2.4GHz)
•CC2592 (22dbm)(技术:2.4GHz)

CC2590通常与 CC2500配合使用、我的问题 是:
•CC2592也可以与 CC2500配合使用吗?
•使用 CC2590可实现大于22dbm 的放大率(可能采用第二系列 CC2590、但不能为客户提供成本和功效)?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BMA 您好、

    如 CC2592描述中所述、"CC2592器件是用于德州仪器所有 CC25XX 2.4GHz 低功耗射频收发器、发送器和片上系统产品的范围扩展器"。 CC2592的最大指定输出功率为+22dBm。

    不能、您不能将多个范围扩展器串联以增加输出功率、因为它们不是为这种操作而设计的。

    祝你一切顺利