This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:UID 大于64位

Guru**** 2760915 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960, TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/638089/trf7960-uid-with-more-than-64-bit

器件型号:TRF7960
主题中讨论的其他器件: TRF7964ATRF7970A

大家好、这是一个理论问题。 如果有 UID 大于64位的应答器、TRF7960可以读取它们吗? 会起防碰撞作用、等等 ? 感谢您的回答! (ISO15693)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    只要应答器使用 ISO15693空中接口、是的! TRF7960是一款由 MCU 控制的 RFID 收发器、用于对通过无线传输的数据进行编码/解码。 数据通过 SPI 从 FIFO 中加载和读取、接收到的数据的解释由您决定。 TRF7960已被用于许多使用 ISO15693定制命令的专用应用、这基本上就是您描述的内容。 您需要确定防碰撞的工作方式。

    话虽如此、我建议使用 TRF7970A 或 TRF7964A、因为它们是器件的最新版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!