This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:DESFire EV2上的 IRQ#39

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/637688/trf7970a-additionally-irq-s-on-desfire-ev2

器件型号:TRF7970A

当与 DESFire EV2通信时、在接收到正确的应答器响应之前、我们还会获得额外的"RX-finished" IRQ。 额外的"RX-finished" IRQ 的数量不同、FIFO 读取的字节也有随机值、字节数量也不同。 我们在 DER "IRQ 状态寄存器0x0C"中未设置错误位

以下是一个示例:

HST -> TRF 8f903d000f26
TRF -> HST 4403
HST -> TRF 8f903d00209320
TRF -> HST 8804295bfe
HST -> TRF 8f913d0070937088xxxxxxfe
TRF -> HST 24.
HST -> TRF 8f903d00209520
TRF -> HST a21f558068
hst -> TRF 8f913d00709570xxxxxxxx68
TRF -> HST 20.
HST -> TRF 8f0188913d0020e080
TRF -> HST 06757781028002f0
HST -> TRF 8f0188913d00600a005a010203
TRF -> HST 0a00006ed6
HST -> TRF 8f0188913d00400b00aa00
TRF -> HST 0b00af09d8f7ae58d258ed02d1750e3a9022edba2c
hst -> TRF 8f0188913d02300a00af61aece207bad9620debd487fda27fb35ffcae226aa29dee8a47c679ffa6917e1
TRF -> HST 0001 --> 另外?
TRF -> HST 00 -> 另外??
TRF -> HST 0a000094c2376aaf327ed0898d3ba45a8264cd166e

多年来、DESFire EV1应答器的工作毫无问题。 是否需要对 DESFire EV2进行任何特殊设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    我从未使用过 DESFire EV2标签、但它们不应存在任何新问题。

    您将使用什么固件? 此外、如果您希望我仔细查看数据交换、请使用 Saleae 等工具提供逻辑状态分析器捕获。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    消息容器。 我们拥有自己的读取器、拥有自己的固件、到目前为止、我们已经使用 DESFire EV1卡工作了大约5年、没有任何问题。 我仍然需要一些时间来进行状态分析器捕获、但同时您是否测试了 DESFire EV2卡?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我不相信、我认为我们内部没有任何这样的东西。

    如果您担心 TRF7970A 能够使用这些标签、我建议您获取我们的主评估平台、并测试标签是否能够以这种方式读取。 如果可以、则问题出在您的固件中。