This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRD2EVM:写入存储器组3

Guru**** 2979950 points

Other Parts Discussed in Thread: MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/637168/mrd2evm-write-to-memory-bank-3

器件型号:MRD2EVM
主题中讨论的其他器件:RF430F5978EVM、

你好!

我可以通过 MRD2EVM USB 读取器将信息写入 RF430F5978EVM 存储器组3中的页面吗?

slru007中的演示应用只能读取页面。 SCBU049没有 AES 应答器的相关信息。 MRD2EVM 固件版本2.21。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vitaliy、

    我向产品团队询问这方面的情况。 我看到您在 GUI 设置方面所说的内容、因此等待有关可用选项的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我应该发送到 MRD2命令、如"01 13 C8 A0 00 32 60 B1 01 11 11 11 11 11 11 11 11 11 51 84 0E 42英寸  但响应"01 02 20 00 22"。

    此致、

    维他利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vitaliy、

    产品团队已确认 MRD2EVM 和 RF430F5978EVM 组合不支持 AES 功能。