This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:近中等范围内大量无线设备的最佳设置...

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/735056/cc2500-optimal-settings-for-large-number-of-wireless-devices-in-close-medium-range

器件型号:CC2500

对于工业传感器应用、我们将 CC2500芯片与 PIC 微控制器结合使用。

系统配置为星形通信设置、即一个节点与相对较大的传感器(多达400个)进行通信。 节点和传感器之间的距离为0.5至5m。 通信是时隙通信和轮询的、因此不应发生重叠通信。 到目前为止、尽管我们碰巧看到丢失的数据包、甚至节点在一段时间内没有应答、但系统运行良好。

我们想知道我们的射频设置是否适合此类应用、或者您是否有可提高特性的参数注释。 我已附加 Smart-RF 配置文件。

感谢您的想法和评论、谨致问候、

    Axle2e.ti.com/.../SmartRF_5F00_CC2500_5F00_Settings_5F00_WBMS.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经了解过您的设置、它们与我们在 SmartRF Studio 中推荐的 FSCTRL1和 DEVIATN 设置有所不同。 我建议使用 Studio 建议的设置、除非有很好的理由更改它们。 您可以查看我们的范围估算器( www.ti.com/.../rf-range-estimator ),并选择不同的 CC2500设置(不同的数据速率),以了解这将如何影响您的范围。 然后、我将选择为您提供所需范围的最高数据速率、因为较高的数据速率将减少工作模式下的时间、从而降低电流消耗。

    BR

    Siri