This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:将器件用作无源标签

Guru**** 2538830 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/734529/trf7970a-use-of-device-as-passive-tag

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: RF430CL330H

您好!

我有一个 RFID 应用、在这个应用中、我们需要在 一个实例中将 TRF7970A 作为读取器/写入 器运行、在另一个实例中作为标签/应答器运行(连接到外部读取器/写入器)。   在标签/应答器模式下使用时、不提供外部电源。

我从数据表中了解到、TRF7970A 可以设置为无源标签/应答器(而不是有源标签)。  在无源标签模式下、这是否意味着器件无需外部电源即可运行? (如 RF430CL330H 等专用独立无源标签器件)

如果是这样、那么就可以像 在读取器/写入器模式下使用 TRF7970A 一样使用相同的前端匹配网络和 RFID 线圈天线吗?

此致

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    您的大多数问题都可以在我们的 TRF7970A 卡仿真应用手册 中找到:www.ti.com/.../sloa208

    TRF7970A 可用于模拟无源标签、该应用手册涵盖了详细信息、并包含我们处理此类标签的 NFC 堆栈。

    关于无源标签模式和无电源、这有点困难。 这是我们调查的一个用例、并提供了一些概念证明、但由于对这种解决方案缺乏兴趣、我们从未超出概念证明的范围。 因此、这是可能的、但实现这一点并不重要。

    TRF7970A 是一款 NFC 收发器、但它本身并不具备智能功能、因此您还需要一款 MSP430之类的主机 MCU。 那么整个系统需要由射频场供电。 这需要仔细的设计和电源管理才能实现。

    您可以使用相同的匹配网络和天线线圈来执行读取器和标签操作。 您应该希望获得我们的 NFC 捆绑包来自行测试: store.ti.com/nfclink-bndl.aspx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢你的答复。  这是非常有用的信息。

    只需澄清一下: 因此、无源标签模式用例从未超出概念验证范围、是否使用射频场为 TRF7970A 和主机 MCU 供电?  我的理解是否正确?

    谢谢。

    此致
    Paul Lotter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    正确。 如果 MCU 和 TRF7970A 由其自己的电源供电、则卡仿真模式非常稳定、我们将其设计为与 NFC 论坛兼容并可与各种 NFC 手机供应商进行互操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Ralph。

    此致

    Paul