This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL331H:将 TIDA-00524修改为无电池应用

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00524, TIDA-00217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/733714/rf430cl331h-modify-tida-00524-to-battery-less-application

器件型号:RF430CL331H
主题中讨论的其他器件:TIDA-00524TIDA-00217

您好、先生、

     您是否知道如何修改 TIDA-00524 EVM 无电池应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、您好!

    修改方式? 请说明您要做什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph Jacobi、  

    我们将删除 TIDA-00524 EVM 中的 CR2032、并演示无电池解决方案。
    您知道如何修改 TIDA-00524吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、您好!

    TIDA-00217是一款无电池 NFC 温度传感器、此设计将帮助您更好地了解如何使用无源供电传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph Jacobi、
    非常感谢。