This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] RF37S114:我无法使用 Android 设备读取此标签、为什么?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/734313/faq-rf37s114-i-cannot-read-this-tag-with-my-android-device-why

器件型号:RF37S114

如果您正在为您的应用评估 RF37S114 ISO15693应答器、您可能已经发现 Android 手机、专有读取器、有时甚至 TI 自己的 NFC/RFID 读取器套件都无法读取此标签。 为什么是这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RF37S114是一款非常小的应答器、尺寸为4mm x 4mm。 由于 NFC/RFID 技术的运行方式、这在读取标签时带来了挑战、尤其是 RF37S114是一个无源标签、它必须从射频场中吸收其功率。

    读取器(收发器)和标签(应答器)之间的通信是通过射频场发送数据实现的。 此射频场由读取器生成、并从感应天线线圈输出。 为了使标签能够接收读取器的电源和数据、标签的天线线圈需要与读取器的感应线圈耦合。 发生这种情况时、电源和数据可以从读取器传输到标签。

    由于 RF37S114的天线面积非常小、因此要获得足够的耦合、读取器上也需要一个小型天线。 最终、大多数 Android 手机和许多计数器上的 NFC 读取器解决方案的天线太大、无法读取标签。

    用于读取标签的经过优化的天线尺寸为每侧20-25毫米的方形天线。 以下应用报告涵盖了基于测试的各种天线尺寸的预期标签性能: www.ti.com/.../scba035a.pdf