This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:无线电法案

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7962, TRF7962A, TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1182995/trf7962a-radio-act

器件型号:TRF7962A

您好!

我们的客户正在使用 TRF7962 (非 A)。

将 TRF7962 (非 A)替换为 TRF7962A (带 A)是否会影响与无线电法案相关的特性?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有人能回答我的问题、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:感谢您对我们产品的提问和关注。

    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们的现有文档和配套资料。 要获得支持,请查看主题页面右下角的“相似主题”部分。 此外,请查阅 TRF7962A 产品网页“技术文档”部分的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您也可以使用所选的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信这将有助于解决您的问题。 另请注意、TI 建议在 新设计中使用 TRF7970A 或 TRF7964A。