请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 大家好、团队、
我们正在尝试将 PSoC 6与我们的定制 TRF7970 NFC 相连接。
我们已经检查了我们的带有 MSP 430 G2的定制板及其工作情况。 但当我们尝试连接 PSoC 6时,SPI 没有响应。 我们使用 SPI 模式1 (CPOL=0、CPHA=1、时钟频率2MHz)。在 SPI 中是否需要为 NFC 配置任何内容?
连接相同的 SPI 设置