This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:配置 TAS3251

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8530, TAS5713, TAS3251, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1184900/cc8530-configuring-the-tas3251

器件型号:CC8530
主题中讨论的其他器件: TAS5713TAS3251TAS2562

CC853x 支持、

我们的客户正在开始使用 CC8530向 TAS3251发送音频的设计。  它们需要配置 TAS3251并动态调整音量级别。  TAS3251没有示例配置、而 TAS5713有示例配置。  我们是否有配置 TAS3251和调节音量的建议?

如果需要、他们可以为初始配置确定另一种方法来配置 TAS3251、但他们确实希望能够调整音量。

我在 e2e 上发现了一个与 TAS2562相关的类似问题、并且回答说这是不可能的。  但是、不清楚具体原因。  是否可以使用 TAS3251调节音量?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    之前的 E2E 主题主要涉及连续运行的多个器件配置、而此请求似乎侧重于新器件支持。   德州仪器(TI) PurePath 无线配置器\AUDIO_DEVICES。  客户可以复制一个来自*\Texas Instruments\PurePath Wireless Configurator\AUDIO_devices 的现有*。ppwadd 设计、并针对其 TAS3251器件进行修改。  PurePath 无线配置器支持在运行时通过本地(即按钮)或远程(即主机)源进行音量控制。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户告诉我、没有关于如何编写该 xml 文件的文档。  他向我发送了一个现有文件、我看不到寄存器地址列出的内容、因此每个 attR_spec 名称都必须有一些含义、这一点并不明显。

    他们过去一直使用 TI 生成的示例文件。

    是否有一个文档会有所帮助?

    谢谢、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PurePath 无线配置器软件中、让客户导航至 Help -> PurePath 无线配置器、然后在"Configurator Overview"下找到"Audio Device Definition Files"。  他们还可能对"音频设备自定义面板"部分感兴趣。

    此致、
    Ryan