This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:如何在直接模式0中设置 ASK 调制深度?

Guru**** 2541450 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/713342/trf7970a-how-to-set-ask-modulation-depth-in-direct-mode-0

器件型号:TRF7970A

您好:

  正如标题所述、TI 通过  将0x09调制器寄存器设置为 BIT0 | BIT1 | BIT2 | BIT4 | BIT5=0x37至  BIT4 | BIT5 | BIT6 = 0x70、尝试在直接模式0下设置 Trf7970a 的 ASK 调制深度。 虽然深度应从 ASK 30%更改为100% Ok。但 实际上我最后 没有看到 ASK 深度的任何变化。我可以通过 直接模式0的调制器寄存器更改调制深度吗?调制深度 只能通过 IO ASK/12Ok 引脚更改 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、chummy、

    我们不支持直接模式0应用、因此您必须在没有 TI 支持的情况下自行实施任何 DM0应用。 现在、我们已经为 NFC 通信开发了完全开发的软件堆栈、并且所有目标应用都不需要直接模式0操作、这在我们的支持模型之外。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    Jacobi 先生、但我们的应用无法使用 NFC 协议运行、我们只需要使用 Trf7970a 的直接模式0功能。您能帮助我们实现以下目标: 如何在直接模式0中设置 ASK 调制深度?或者至少让我们知道、调制深度是否只能由 IO ASK/OOK 12引脚设置?
    感谢您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、chummy、

    调制仅由 ASK/OOK 设定。 如果您的调制方案不适合其中一种、即使 DM0也无法为您提供帮助。

    之前的 E2E 主题中包含一些详细信息、您可能需要阅读(这里有多个有用的帖子): e2e.ti.com/.../1730208
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     雅各比先生,我想你不明白我所说的话。 我们需要修改 ASK 调制深度、 但是、从数据表和我在 Trf7970a 芯片上尝试的内容中、我发现无法通过 设置0x09调制器寄存器、通过寄存器的相关位来更改深度。它只能通过名为 ASK/OOK 的芯片12引脚在 ASK 和 OOK 调制之间进行更改。对吗? 如何在直接模式0中更改 ASK 调制深度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、chummy、

    如前所述、我们不支持 DM0。 以前在 E2E 上共享的信息、昨天我共享的帖子中链接的示例代码以及数据表是该器件模式可用的唯一资源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacobi 先生、您好:

    我认为仍有一些用户的应用使用了 Trf7970a 的直接模式0。TI 的任何其他工程师都可以回答我的问题? 这将是非常感激的。非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、chummy、

    目前还没有掌握 DM0知识的专家。

    我们的所有配套资料和应用都适用于 DM2、但 MIFARE Classic 除外、它由 SDM 和 DM1处理。 我们主要关注 NFC 兼容应用、我们的器件在处理方面没有任何问题、这正是我们的专业知识所在。 虽然 DM0中的器件可用于专有 RFID 应用、但此类应用不在我们关注的领域范围之内、因此我们没有任何专家为其提供支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过这个、因为我首先描述了这个问题。但这不起作用