This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 是否支持 Android Beam 文件传输?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/711919/trf7970a-does-the-trf7970a-work-with-android-beam-file-transfer

器件型号:TRF7970A

您好!

我目前正在研究如何将 TRF7970A 与 Android Beam File 传输结合使用 、以升级托管 TRF7970A 的器件的固件。

TRF7970A 是否支持此功能 ?

2.如果上述是、他们的 Android 示例代码或应用程序是?

谢谢、

Brent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brent、

    目前我不确定 Android Beam 与标准 P2P 有何不同。 我们的完整 NFC 堆栈使用 LLCP 和 SNEP 作为 P2P 堆栈实施的一部分。 我想、在开始时、Android Beam 使用了"NPP"、也称为 NDEF 推送协议、如果我记得对、这与 SNEP 不同。 如果是、我们没有任何有关该代码的示例。

    如果当前 Android Beam 使用 LLCP 和 SNEP、则可以利用 NFC 堆栈的 P2P 部分、只需修改我们的演示应用程序即可满足 Android Beam 应用 程序:www.ti.com/.../sloa192

    就主机器件的固件更新而言、这当然是可行的、但它是特定于应用的实现、我们没有相应的配套资料。

    我们也没有专门用于 TRF7970A 的任何 Android 应用。 我们只需使用 Google Play 商店中随时可用的应用程序即可完成所有测试。 您需要在您的末端开发 Android 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否 推荐使用 google Play 上的应用程序来测试无源对等模式下的 TRF7970A?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Quang、

    我使用 wakdev 的 NFC 工具应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的支持。  

    正如我看到的、您提到的应用程序主要用于读取和写入标签。 我想使用点对点模式连接到 TRF79070A。 此应用程序可以执行此操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Quang、

    很抱歉、我的内存很差、我确定应用程序也是 P2P。 我在 Play Store 上进行了一些搜索、并认为 LEGIC NFC P2P 示例应用是一个不错的应用、尽管它可以发送的消息类型相当有限。 老实说、P2P 应用程序支持比以前少、以前有多个真正强大的应用程序、但随着新发布的 Android 操作系统、它们没有更新...