This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2533 2.3V 以下的低电压不能降压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/713508/cc2533-low-volage-under-2-3v-can-not-worl-noraml

主题中讨论的其他器件:CC2533

我们在 CC2533F96芯片解决方案的基础上构建了 RF4CE 2.0 RC,在数据表中可以看到芯片工作电压从2.0V~3.9V 变化。  

但我们发现 CC2533 RC 在2.3V 电压下无法工作。 这是软件问题还是硬件问题?

此问题是否存在一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您对 VDD 在2.0V 至2.3V 范围内进行了哪种类型的调试、这使您认为它不起作用? 您是否曾尝试将芯片连接到 CCDebugger 并使用 SmartRF Studio 对其进行控制以删除软件组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们进行了以下测试
    1) 1)使用电压为2.1V 的电池为我们制造的 CC2533 RC 供电、并且它不能正常工作、RC 的 LED 保持低电平并按键而无响应
    2) 2)当功率电压低于2.3V 时、使用 RC 的可调直流电源、与高于1)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的帖子中不清楚您使用的是哪种软件和硬件。

    据我所知、我们在我们提供的某些软件中设置了一个软件 BOD、用于在电压过低时阻止闪存访问。 您是否已检查您使用的软件中是否设置了此阈值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此线程将不活动。 如果您发布更新、该主题将重新打开。