This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:直接模式0中 TRF7970AEVM 的代码

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/711429/trf7970a-code-for-trf7970aevm-in-direct-mode-0

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP

您好!

我正在使用从以下链接接收到的示例代码: http://www.ti.com/tool/trf796x_trf7970x_mifare_12_2013  (TRF7970A_Parallel _SPI_Firmware_MIFARE -确定)


此示例代码使用 SDM 和 DM1进行 MIFARE 经典卡块读取。

当从 SDM 移动到 DM1、TRF7970A 未生成时钟以及收到超时事件时、我们会遇到问题。

已验证逻辑分析仪上的波形。

在特殊直接模式下、发送带有奇偶校验位的4个字节工作正常。

然后、在发送命令停止 SDM、然后启动 DM1、但   TRF7970A 不会在 I/O_5上生成 CLK 之后。

 

SPI 上发送的所有命令均已验证、因此如何调试此问题?  

 

谢谢、

Nirav Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nirav、您好!

    请参阅我们的特殊直接模式应用手册的第4.3节、该节详细介绍了如何正确输入 DM1: www.ti.com/.../sloa214
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我有与 Nirav 描述的相同问题。 我已将 sloa214示例代码移植到 PIC24FJ256GB610。 我所做的唯一修改是 SPI 处理和 mcu.h 定义以适应我们的控制器。 以下是信号在进入 DM1后的外观:

      

    如您所见、步骤14、15、16、17、18的执行如应用手册中所述。 此外、我还确保逻辑分析仪上的所有其他步骤与应用手册中的步骤相同。 第18步之后、SDM 位时钟线路上没有活动。 我将 PIC24FJ256GB 与 DLP-7970ABP 搭配使用。

    您能帮我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ion、

    当移植到其他 MCU 时、我们发现 SDM 和 DM1条目与时序极其相关。 您需要将与 MSP430 MCU 配合使用的时序与 PIC 的时序进行比较。 如果您没有要测试的 TRF7970AEVM、我可以为此提供一个 saleae 文件、以便您进行比较、但是我将只能在周一返回办公室时进行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    根据 SDM 和 DM1条目计时、您是指转换之间的时间? 我们使用的是16MHz 指令速度的 PIC、我相信这比编写示例的 MSP430快两倍。 我们没有 TRF7970AEVM、因此我认为一个 saleae 文件对我们很有帮助。 我们还将尝试更快的 MCU 来检查时序是否是问题所在。 在我们找到解决方案之前、请不要关闭此 TT。 谢谢你。

    Ion Popa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    您说过您可以发送 saleae 文件、以便我们可以与我们的设置进行比较。 您可以发送该文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ion、

    很抱歉耽误了时间、我以为我已经有了文件、但我不需要重新测量、也没有机会、 此帖子已打开、并在我的待办事项列表中、我将尝试在今天晚些时候获取该帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ion、

    以下是逻辑捕获文件: e2e.ti.com/.../MIFARE_5F00_Classic_5F00_SDM_5F00_Auth.logicdata

    我标记了信号、以像应用手册一样对其进行描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我使用我的捕获检查了您的逻辑文件、它看起来完全相同(除了 UID、这是正常的)。 此外、时序大致相同。 我已连接我的逻辑捕获。 您能看一下吗? 或许我在比较捕获时错过了一些东西。

    e2e.ti.com/.../pic_5F00_nfc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ion、

    我将研究延长从进入 SDM 点到8个时钟周期的时间、并将 TX 使能线路升高到高电平的时间。 虽然仅在几微秒内、但这种情况的发生速度几乎是前者的两倍。

    此外、我还想知道您将使用 MIFARE .lib 与 PIC MCU、这是否能够在具有此类不同架构的 MCU 上正确编译? 该库是专门为 MSP430生成的...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我添加了另一个8个时钟周期的虚拟写入、但没有成功。 我有 Mifare .lib 的源文件(发出请求)、并直接在我的项目中添加了源文件(crypto1.h、crypto1_clear.c、crypto1.c)。 此外、今天我将 sloa214示例移植到了一个以72MHz 时钟频率运行的 STM32F103控制器、并且它会卡在相同的序列中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ion、

    我不会执行虚拟时钟、而只是延迟等待状态、我不喜欢虚拟时钟的想法、因为我不确定器件将如何注册这些时钟。

    好的、最好至少知道您有源文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、根据您的建议、我添加了一个测量延迟、而不是虚拟时钟、但仍然没有成功。 我不知道这里发生了什么...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ion、

    我将与固件的主要开发人员进行核实、但他现在是不同的团队、因此我无法保证我将与他面对面交流、直到下周查看您发送给我的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ion、

    我与原始开发人员讨论了这一点、但我们中的任何人都无法发现任何可以解释行为的明确问题。 遗憾的是、由于该问题发生在非 TI MCU 上、而且我们对此不了解、因此我们无法就此问题提供任何详细的支持。

    我可以给出的最佳建议是分步查看应用手册中概述的所有关键转换、如果存在任何时序差异、尤其是在 TI 示例代码插入延迟的任何领域、 以使时序与代码在 MSP430 MCU 上的运行方式保持一致。