This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A:在电源输入上使用 TRF7970A 时遇到一些电压值的问题

Guru**** 2545290 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/712526/trf7970a-trf7970a-troubles-on-using-trf7970a-with-some-voltage-values-on-supply-input

器件型号:TRF7970A

您好的支持/社区、

我们需要您的帮助。 我们在电池供电的应用中提供了 TRF7970A。 我们使用外部 LDO 将 TRF 的电源电压限制为5V、但如果电池电压下降、TRF 的电源也会下降到4、3V。 在该电压范围的顶部和底部、一切都可以正常工作、但我们在中间的小区域内遇到了问题、其中 TRF 的输入电压大约为4、6V。 我们的设置包括5V 运行和自动稳压器设置。 问题是:我们无法从 ISO14443A 应答器读取偶数 UID。

以下是电池电压空穴范围的 Vin 捕获。 中间是一个"死区"。

为了排除电源圆圈的问题、我们用一个良好的电源设备替换了它、但错误仍然存在。

如果我们从5V 切换到3V 操作、误差将会出现。 遗憾的是、我们不能让3V 的电压降低、因为我们需要更多的功率来读取 DESfire、包括 加密。

我们尝试对 TRF 设置进行的所有其他更改都未显示任何改进。

我们的 TRF 硬件设计基于 TI 的设计指南、与之没有特殊偏差。

请向我们提供一些如何解决此问题的提示。

谢谢、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksandr、您好!

    首先、您能否在使用自动增益控制设置时测量 VDD_RF 电压输出?

    其次、由于您的最小电压可能低至4.3V、您能否将稳压器控制寄存器设置为0x00、即 VDD_RF = 4.3V、并在各个电压电平下测试性能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    对于这两种情况、请参阅 VDD_RF 中的以下图片:关于良好和不良性能。

    橙色线是 VDD_RF、绿色线是无线电信号(在天线上测量)、蓝色只是一个触发信号。  

    1.读数正常,整个序列

    2.读数良好,放大

    3.读数错误,整个序列

    4.读数错误,放大

    我们尝试了所有电压电平、同时 VDD_RF = 4.3V。 仅当我们设置3V 操作时、误差才会完全消除。

    此外、这一问题仅存在于我们的器件的子集上、而不存在于所有器件上。 但到目前为止、我们还没有发现它们之间有什么区别。

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    感谢所有这些数据、我今天无法进行分析、因此我可能只能在明天提供反馈。

    一个澄清问题:"我们尝试了所有电压电平、同时 VDD_RF = 4.3V。 仅当我们设置3V 操作时、误差才会完全消除。"

    这意味着 VIN 为器件或稳压器控制设置供电吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我打算设置稳压器控制(寄存器0x0B 设置为0x00)、以便按照您的建议设置 VDD_RF = 4.3V。

    我们还尝试了半输出功率(寄存器0x00、位4)和 RX_IN2 (寄存器0x00位3)以及不同的增益降低设置(寄存器0x0A、位2+3)。

    注意事项有助于在5V 工作电压下实现稳定的通信。

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    回顾您的波形、当您的触发信号下降时、VDD_RF 上似乎有一个尖峰、该尖峰会导致 RF 场输出中断、这比调制更明显。 这可能会解释读取失败。

    在这两种情况下是否发出相同的命令?

    您能描述一下您对触发信号的跟踪结果吗?

    在另一个思路中、我想您是否对系统的电流消耗进行过任何监控? 考虑到它在3V 设置下工作、我一直认为3V 设置可能会消耗更少的电流、这就是它成功的原因、但半功率也会起作用... 毕竟、它的最大电流消耗应为78mA、而3V 时的最大电流消耗应为100mA。 话虽如此、我仍想了解您的电流电源是否提供了足够的能量、以及半功率模式下的故障行为是否相同? 换言之、您是否还看到由于该情况下的 VDD_RF 尖峰而在射频场中出现任何明显的差距?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    有关峰值、触发信号和命令序列之间的聚气的问题:

    -在我们开始读取应答器之前直接测试触发器信号上升=>发送第一个命令"REQA"

    -测试触发信号在我们读取 UID (无论结果如何)后直接下降。 如果读取尝试失败、我们关闭无线电字段、并在下次尝试短暂延迟后开始。

    因此、上一个图末尾的一个更大的尖峰(请参阅上文)不是问题的原因、而是结果:我们关闭磁场、 VDD_RF 变为高电平。 错误发生在较早的时候。

    是的、在两种情况下有相同的命令序列:REQA 和防冲突循环。

    请让我再次解释一下我们的问题。

    由于使用电池电源、我们系统中的 Vin 电压随时间从5、0V 下降到< 4、3V。

    TRF7970A 在这个输入电压范围的顶部和底部工作正常、但在中间的一个小区域内工作不是很好。 请参见此示例。 整个电池电压范围内的 Vin 图片(文本= Vbatt):

    为了排除电源圆形(产生 Vin 的 LDO)的问题、我们将其替换为良好的电源单元进行测试、但错误仍然存在。

    我的意思是、使用良好的电源单元: http://www.sm5cbw.se/hameg/hmpwr/hmp4040-data.pdf

    那么、提供 VDD_RF 的内部稳压器可能存在问题吗?

    在我们的硬件设计中、我们兑换了 TI 的设计提示、并将 VDD_RF 缓冲器与10nF + 2,2µF μ F、接近 TRF7970A。

    我希望您能为我提供一些提示、以说明这种不太可能的行为。

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    介绍滤波器电容器的主题、这让我想知道其他一些硬件问题。 VDD_X 上是否有相同的10nF+2.2uF 电容? 您的系统中如何使用 VDD_X? 您是否在 ASK/OOK 和 MOD 上有下拉电阻器? EN 和 EN2是如何连接的、它们中是否有任何下拉电阻器?

    老实说、在这里、原理图审阅可能是一个很好的步骤、因为我没有看到像您之前描述的那样的行为。 如果您不想在 E2E 上发布原理图、可以与我建立好友关系并通过私人消息发送。 (可以通过单击我的姓名转至我的个人资料、然后单击右上角附近的"连接"来完成链接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您迄今提供的支持!

    回答以下问题:

    -我们的系统中未使用 VDD_X。

    - VDD_X 的1µF 为10nF + 100nF + 8 μ F。

    - ASK/OOK、MOD、EN、EN2和所有其它数字信号线路由主 µcontroller 驱动并且将根据需要被直接设定为高电平或者低电平条件。 是否需要额外使用特殊上拉或下拉?

    您说得对、查看原理图可能会有所帮助。 因此、如果您可以确认没有其他需要通过更改 TRF 设置来改进的地方、我想将此请求案例移交给我们的硬件设计人员。 我只是固件开发人员、您知道。 他将在本周结束时首次获得。 我会建议他处理此请求案例、并通过私人消息在此与您联系。

    此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    感谢您提供这些详细信息。

    尽管 VDD_X 不必在外部使用、但它是一个重要的内部稳压器、如果处理不当、可能会导致器件行为不良。 根据我们的经验、仅使用2.2uF 和10nF 电容器作为稳压器的滤波电容器是提供最佳性能的器件、并且替代值之前已引起问题。 您是否可以让硬件工程师将电容器更改为这两个建议的电容器值、然后重新测试系统中的情况?

    还有一个小提示、但我编辑了我之前的帖子、以正确显示"10nF"、而不是我错误写入的"10uf"。