This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:捆绑套件和功能

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/713993/rf430frl152hevm-bundle-kit-and-capability

器件型号:RF430FRL152HEVM

您好!

我有两个问题、我希望能回答。 首先、我打算购买 FRL-SENS-TRF 捆绑包、以便我可以拥有传感器套件和传感器集线器、如果我想测试 RF430FRL152HEVM 芯片的定制实现方案、这通常是最佳的方法吗?

第二、我看到 ADC 的输入引脚和一些其他引脚标记为 I/O 此芯片上是否有引脚可生成传感器可用作源的信号? 例如方波或正弦波作为输出。 我很想创建一个电感式传感器、并且需要一个变化的电流来创建一个时间相关的磁场、该磁场将在另一个环路中感应电流、并可由152H 读回。 这可能是我可以对该芯片执行的操作吗?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    关于问题1、我们的常见问题解答解决了第1.3节中的最佳评估选项: www.ti.com/.../sloa247

    关于问题2、是的、这是可行的、但请记住有限的 FRAM 存储器、因此您的代码需要相当细长的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    感谢您的回复。

    我将记住、对于 FRAM、除了简单的脉冲序列、我不需要太多其他电压、因此只需要一个导通关闭型电压输出。 我还将阅读您链接的常见问题解答。 看来捆绑包就是前进的道路,只是想另一个意见。 再次感谢。

    TED