请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RF430FRL152H 大家好
我不熟悉这个论坛,如果我做了一些错误,请原谅我
如何使用 SD14模块来测量差分输入
例如、我是指测量 ADC1与 ADC2的基准上的信号
在数据表中、它们只为我提供通过设置 SD14INCH 位来选择一个输入的选项
但同时、他们提到该模块是一个差分模块、您可以读取 VIN+和 VIN-之间的信号、
我不理解这一点
是否有人能澄清一下
提前感谢您