This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:Trf7979a#39;s 最大通信波特率?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/705897/trf7970a-trf7979a-s-maximum-communication-baudrates

器件型号:TRF7970A

您好 TI:

目前、我们公司在产品中使用直接模式0的 Trf7970a、产品需要波特率高达2M bps 的射频传输、在使用直接模式0时、Trf7970a 能否达到此限制?

现在、我发现 0x0A RX 特别设置寄存器的设置为 0x20值、两个 Tf7970 1发送一个接收、无法到达 波特率1.4Mbps。那么问题是 :Tf7970的最大  通信波特率是多少?它可以达到多少波特率?

非常感谢您的回复!不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、chummy、

    保证的最高支持将是848kbps。 这是在器件生产期间测试的波特率的最高限制。 任何高于使用直接模式0的内容都未指定或测试、我们无法提供关于什么是可能的或不可能的反馈。 我建议将波特率限制为848kbps、因为如果超过该限制、单个器件的行为可能会有所不同。

    换言之、请将器件视为最大波特率为848kbps 以及任何超出规格的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ralph:
    我在 Trf7970a 数据表中找到了848kbps 限制、我认为这是 NFC 协议的限制。但我们现在在直接模式0中使用了 trf7970、我认为 trf7970可能达到比848kbps 更高的数据波特率、 我是对的吗?在使用直接模式0之前、TI 是否曾测试过 Trf7970的最大数据波特率?如果您使用848kbps 进行了确认、那么我们将选择接受这一点
    非常感谢您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、chummy、

    除了数据速率外、我们从未针对 NFC 通信进行过任何测试、例如106kbps、212kbps、高达848kbps。 848kbps 是我们测试过的最大速率、我们从未测试过直接模式0的电势最大值、也从未测试过。

    因此、我们不能说该器件可以在848kbps 上执行任何操作。 这是我们可以确认器件能够以的最高数据速率。 使用高于848kbps 的数据速率将被视为超出规格运行器件、因此、我们不会在任何可能出现的问题中发现任何故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我可以做些什么来达到最大波特率?如何设置 trf7970a 寄存器(来自0x00芯片状态控制)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jacobi 先生、您好:
    这方面是否有任何反应?如何设置相关寄存器以达到 trf7970a 的最大波特率?例如波特率848kbps。
    非常感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、chummy、

    寄存器0x01用于控制波特率。 请参阅我们的 NFC 读/写器示例、了解以848kbps 运行的示例: www.ti.com/.../sloa227 (应用手册中提供了软件链接)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。