This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-NFC-eZ430-MODULE:TIDM-NFC-eZ430-MODULE 参考设计能否读取 RF37S114标签?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-NFC-EZ430-MODULE, RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/712586/tidm-nfc-ez430-module-can-the-tidm-nfc-ez430-module-reference-design-read-rf37s114-tags

器件型号:TIDM-NFC-eZ430-MODULE
主题中讨论的其他器件: RF37S114

我们有一个基于 TIDM-NFC-eZ430-MODULE (NFC eZ430参考设计)的设计。 它可以从 Smarttrac 读取 ISO 15693标签、而不会出现任何问题。 我尝试使用它来检测和读取 RF37S114中的 UID、但并不幸运。  

TI 是否可以将此参考设计用于此应答器、或者我是否需要对硬件和固件进行一些修改?  

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您尝试在哪个读取范围执行此操作? 我能够使用该模块读取 RF37S114、但读取范围有所缩小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。

    我将标签放置在 NFC-eZ430 PCB 天线上。 我也尝试将其移动到板正上方(几毫米)。

    我将使用参考设计随附的软件示例(未修改)、以防有所不同。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    在我的末尾做了更多的测试、很遗憾我无法在 PC 上建立 UART 通信、因此我在 UID 运行时就会执行盲操作。 对于默认的代码库、当出示 RF37S114标签时、我会看到红灯亮起、您是否也会看到该行为、但没有 UID?

    我也有另一个板固件示例、所以我尝试了、在这个示例上、性能看起来很差、所以可能是天线太大、无法进行3V 操作、无法可靠地读取标签。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    当我在标签和天线之间有一张纸时、我最终能够打开红灯、并将标签放置在 个准确的位置。 因此、现在我知道可以重新设计天线以针对此标签进行优化。 感谢您深入了解这一点!  

    此外、我还无法通过连接到 NFC-eZ430的 MSP430开发板来讨论虚拟串行端口。 NFC-eZ430的 TTL UART 工作可靠、就在我尝试使用连接的 MSP430进行调试时、我不会获取任何 VCP 串行数据。 我终于把它画成了一个窗户/USB3/驾驶员的东西。  

    此致、

    Mike