This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 和 MSP430G2553 GUI 问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, MSP430G2553, TRF7970A, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/711194/trf7970a-trf7970a-and-msp430g2553-gui-problem

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HEVMMSP430G2553MSP-EXP430G2UNIFLASH

大家好、

我尝试使用 RF430FRL152HEVM Windows GUI 来连接 MSP430G2553 + 7970A。

我 使用 "sloc346\MSP430G2 LP TRF7970ABP 主机控制二进制\固件\调试"中的 TRF7970A_BoosterPack_MSP430G2.out 对 MSP430G2553进行编程。

但是、当我按下 Windows GUI 上的"Connect to TRF7970ABP + MSP430G2553"时、软件停止响应。

有人可以帮助我解决问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jiaming:

    您是否在加载固件后对 MSP430 LaunchPad 进行了下电上电循环? 固件在电路板上电后才能运行。

    此外、您是否正确放置了跳线? EVM 用户指南 www.ti.com/.../slau607c.pdf 中的图3显示了这一点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralph

    感谢你的答复。 是的、我尝试将其拔下几分钟、或按下重置按钮。 此外、我仔细阅读手册 并检查跳线设置(RXD、RTD 水平)。

     当我按下 Windows GUI 上的连接按钮时、这很奇怪、它没有响应。 我也无法切换选项卡。 但是、当我拔下电路板时、它会突然响应。

    Jiaming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jiaming:

    您使用的是哪个版本的 GUI? 以及在什么操作系统上?

    您是否确认 GUI 中显示的 COM 端口与 MSP-EXP430G2 LaunchPad 的设备管理器上显示的 COM 端口等效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph

    我在 Windows 10系统上使用 GUI 版本1.3.1.0。 是的、我检查 COM 端口、也可以使用 Uniflash 通过同一 COM 端口对 MSP430G2553进行正确编程。

    最棒的
    Jiaming
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jiaming:

    感谢您的详细信息!

    我在该环境中使用相同的 GUI 和软件二进制文件进行了一些测试、并观察到了该问题。 我发现的两种解决方法似乎可以可靠地工作

    1) 1)在兼容模式下运行适用于 Windows 7的 RF430FRL152HEVM GUI。

    2) 2)使用自动连接功能、而不是手动选择 COM 端口。

    请查看其中一项或两项是否适合您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ralph

    感谢您的努力。

    我已经尝试了您的建议的所有可能组合。 不幸的是、在我的计算机上、它似乎仍然无法正常工作。 我想知道是否有任何日志文件可以帮助我解决这个问题?

    最棒的

    Jiaming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jiaming:

    我建议尝试重新启动您的计算机、也许还应在卸载 EVM GUI 后再尝试重新安装。

    除此之外、我没有任何其他建议、因为我们没有以无法通过所介绍的任一步骤解决的方式提出此问题。

    遗憾的是、GUI 是在 Windows 7环境中开发的、我们没有任何更新计划。 我提出这一点、因为问题可能与在 Windows 7与 Windows 10上构建相关。