This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRXEBK:我的数据包不是完美的

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/709010/smartrftrxebk-my-packet-is-not-perfect

器件型号:SMARTRXEBK
主题中讨论的其他器件:CC1125


我已经可以将"Hello Word"发送到我的 TRx EB、但接收器仅显示"Hello wo"、我的包是否被截断?  

我将 CC1125用作 EM。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了能够回答这个问题、我们需要更多信息。

    -您是否已使用您在代码中使用的相同设置通过 SmartRF Studio 实现此目的?
    -听起来您在打印到显示屏/终端时就会看到这种情况。 如果您进行调试、实际接收到的数据包是否与此类似?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我正在使用两个器件、一个是发送器、另一个是接收器。
    我正在使用 EasyLink 测试、但我修改了代码、现在我可以将字符和字符串传输到另一个器件、但问题是最后3个字母被截断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、您需要提供更多详细信息。 您写的内容是、您已修改了代码、但您并未对您所做的修改发表任何意见。 您也不会说您已经完成了哪种调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此线程将不活动。