请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 您好、E2E 用户、
TRF7970A 被设计成具有2个 RX 输入来消除通信空洞的可能性。
此外、还有一个关于外部 NFC PA 放大器的旧(非官方) TI 应用手册、其中实现的外部滤波通过40-60deg 的相移将 RX_1和 RX_2隔开、目的与此非常相同。
有没有人能解释什么是读孔、它们是如何影响/降低 NFC 通信的以及相移是如何缓解这种情况的。 尝试用谷歌搜索这些非常相同的问题、但覆盖面很小。 我觉得这些不是指读取器天线有如此大的线圈、以至于天线中心在天线中心有一个 H 场孔时所指的读孔。
感谢您的支持
谢谢!
Josh