This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:读取孔洞

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/711419/trf7970a-read-holes

器件型号:TRF7970A

您好、E2E 用户、

TRF7970A 被设计成具有2个 RX 输入来消除通信空洞的可能性。

此外、还有一个关于外部 NFC PA 放大器的旧(非官方) TI 应用手册、其中实现的外部滤波通过40-60deg 的相移将 RX_1和 RX_2隔开、目的与此非常相同。  

有没有人能解释什么是读孔、它们是如何影响/降低 NFC 通信的以及相移是如何缓解这种情况的。 尝试用谷歌搜索这些非常相同的问题、但覆盖面很小。 我觉得这些不是指读取器天线有如此大的线圈、以至于天线中心在天线中心有一个 H 场孔时所指的读孔。  

感谢您的支持

谢谢!

Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、您好!

    数据表中讨论这一点确实不严格、但凭借我们在该器件方面多年的经验、我们发现双 RX 架构的使用非常有限、可提供更好的结果。 在读取器和标签之间的系统特定配置中、次要通道的接收效果极好。

    通常、使用两个通道背后的想法是检查从每个通道接收命令的 RSSI、然后使用最高的 RSSI。 通常没有差异、而且检查通常更多地是为了提高读取范围边缘的通信稳健性、而不是显著扩展最大读取范围。

    就术语"穿孔"而言、在给定该特性的上下文的情况下、我从未非常同意数据表中的这种用法。 一种更好的方法来描述双 RX 架构可能有用的用例、这种方法有助于在射频场较弱的读取范围边缘进行通信。 由于标签通过对 RF 场的负载调制进行应答、在某些情况下、相移使接收器能够更好地解码负载调制数据并正确接收数据包。

    请告诉我您是否希望进一步澄清某些具体问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    非常感谢您的书面解释。
    这真的很有帮助。

    谢谢
    Josh