This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL154H:受限工作温度范围?

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, RF430CL330H, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/711655/rf430frl154h-limited-operating-temperature-range

器件型号:RF430FRL154H
主题中讨论的其他器件:DRV5032RF430CL330HMSP430FR5969

根据 RF430FRL15x 数据表、建议将这些器件用于"工业无线传感器"。

然而、建议的工作温度范围仅为0 - 70C;这不是工业温度范围额定值。

此器件是否有可在-40°C 至85°C 温度范围内运行的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SteeVeeDee、您好!

    不、不存在。

    删除提及工业的内容可能是有道理的、如果我们进行 DS 更新、我将记录此反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答;对于在更宽的温度范围内工作的其他解决方案有任何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海尔·斯泰维德

    您需要 RF430FRL15xH 提供哪些特性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一组大约15个 DRV5032数字霍尔效应传感器要扫描。 NFC 标签将加电、扫描传感器以及报告回来的传感器状态。 因此、需要使用某些 GPIO 进行编程。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SteeVeeDee、您好!

    我们最接近的解决方案是采用 RF430CL330H NFC 应答器和主机 MCU 的双芯片解决方案(FRAM MSP430是非常受欢迎的配对选择)。 任何单芯片解决方案都不会覆盖该用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢;此传感器需要由 NFC 场供电-我没有可用的电池。 'CL330数据表并未真正显示任何自供电标签。 我可以在电路板上放置一些肖特基二极管和一个电容器。

    对此有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SteeVeeDee、您好!

    只要3.3V 时系统的电流消耗保持在大约1mA 以下(确切的数字取决于 NFC 读取器的输出功率、但通常大多数器件提供至少1mA 的电流)、就可以从射频场为系统供电。 请注意、与 RF430CL330H 进行 I2C 通信的电流约为200uA、而只是通过 I2C 加载数据、同时使芯片保持对射频通信开放(通常必须执行此操作以确保读取器不断为射频场供电)、电流仅为35uA。

    此 TI 参考设计展示了现场供电 RF430CL330H + MSP430FR5969系统 的硬件设置:www.ti.com/.../TIDA-00217 、包括二极管和电容器。